08.06.2020 12:39 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke für den schnellen, sauberen Lösungsvorschlag - Muss ich aber ersteinmal testen. Beste Grüße |
09.06.2020 14:43 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke erst einmal, ich habe also nachfolgendes Schaltbild, in diesem simuliert er mir eine anliegende Ausgangsspannung, es liegt aber de facto keine an. |
09.06.2020 18:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Kurze Frage: Was kann dann das Basismodul am Ausgang ausgeben? |
09.06.2020 19:00 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Kann ich denn mit dem Basismodul für t=5s ein 5V Ausgangssignal und nach t=10s ein 10V Ausgangssignal setzen? Wenn ja, wie?
|
Folgen Sie uns auf