22.12.2023 16:35 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (1) |
[snip] Ich kann auch keine private Nachricht an dich senden. Weiß jemand wen man da kontaktieren kann, dass der Bug behoben wird? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: StVinzt am: 12/22/2023 16:39:25Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/25/2023 09:30:45Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/25/2023 09:31:21Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
25.12.2023 09:39 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Hallo StVinzt, vielen Dank für die Nachfrage und das Melden des Verhaltens! Bitte probieren Sie mir eine persönliche Nachricht zu schicken. Es kann sein, dass der User mahfoudh_tarchouna139 bei sich die persönlichen Nachrichten abgeschaltet hat (dies ist über Mein Profil - Profil verwalten möglich). Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Feiertage und viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf