Industry Online Support
Technical Forum
28.10.2008 13:25 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo slim, hast du eventuell noch nen EPROM stecken? wenn ja, nimm ihn mal heraus und versuch noch mal urlöschen. so ein problem hatte ich auch mal vor langer zeit. kann mich dunkel erinnern, daß diese massnahme was gebracht hat. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.10.2008 13:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Gochtel, Habe ich bereits gemacht ! Funktioniert trotzdem nicht ! Hast Du sonst noch ne Idee ? V.G. slim |
28.10.2008 15:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ja => baugruppe defekt! versuch noch mal EPROM raus, Spannung aus, Pufferbatterie raus => neustart und urlöschen. wenn das nicht mehr funktioniert siehe oben. zumindestens bin ich dann mit meinem latein am ende. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf