07.02.2010 12:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir mal den Baustein "Analogrampe" an, der sollte deiner Vorstellung entsprechen. |
07.02.2010 13:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bedenke, das das AM2 AQ-Modul 24V Versorgungsspannung benötigt. Also brauchst du noch ein Netzteil mit 24V |
08.02.2010 18:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, Habe mich heute in der Firma noch mal kurz damit befasst, und den Baustein Analogrampe mal ausprobiert. Leider weiß ich nicht wie ich Ihn einstellen soll. Habe den Schaltplan mal angehängt. Nicht wundern, der Schaltplan wird noch ergänzt. Mit freundlichen Grüßen Dominik DateianhangSchaltplan Sauna.zip (163 Downloads) |
08.02.2010 19:07 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi Domi, erstmal Level 1 auf 1000 stellen (1000 = 10,00V). In der Rampe legst Du jetzt fest, wie viel Schritte pro Sek. gemacht werden sollen. Kannst Dir ja ausrechnen: 15Min = 900 Sek. Level1 (10V) = 1000 Schritte 1000 Schritte ------------------- = 1,11 Schritte/Sek. 900 Sek. Stelle also auf 1 (weil 1,11 geht nicht), dann dauert´s 16,67 Minuten. Wenn Du es genauer haben möchtest, musst Du entweder beim Min/max-Wert rumspielen oder Du bastelst eine Rampe selbst nach. Hat mal Betel für mich gemacht und funktioniert super. Danke nochmal dafür Zeitvorwahl für die Rampe in Sekunden |
Folgen Sie uns auf