18.08.2018 15:53 | |
Beigetreten: 23.06.2015 Letzter Bes: 27.01.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe ein Problem bei einem Baustein das ich nicht erkenne und bitte hier um einen kurzen Tipp. In der Anlage habe ich einen Baustein als Auszug wie aus meinem Programm. Folgende Funktionalität wird angestrebt: Die fallende Flanke eines Aggregats soll erfasst werden und 30s zeitverzögert einen 3s langen Impuls auf einen Ausgang schalten. Der TON scheint sofort durchzuschalten, der TP wird also ohne die 30s Verzögerung gestartet. Vielen Dank und Gruß Thomas Nimpsch TIA Portal V13 SP2 PLC Sim V13 SP1 CPU 1212C DC/DC/Rly - 6ES7 212-1HE40-0XB0 - V4.1
DateianhangTIA.pdf (67 Downloads) |
Folgen Sie uns auf