22.09.2011 10:18 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen und danke für Euere Ratschläge ! Habe mal wieder ein paar Stunden mit meinem Anzeigeproblem herumprobiert. 1. Block 006: Die Statusanzeige von Ausgang Q16 zuerst auf M10 und dann auf Q9 umgestellt. Leider kein Erfolg. Die Statusanzeige weggelassen dann wird der Text auf dem TD dargestellt. Status von Q7 wird hierbei auch noch dargestellt. Nütz mir leider nichts. 2. Block B255/B142: Die UDF Funktion aufgelöst und in Kleinarbeit als Einzelblöcke wieder ins Programm eingebaut. Wert Ay von Funktion B015 (Mittelwert) in Texte eingebunden. Ergebnis: wird trotzdem nicht angezeigt (VERMUTUNG: Mittelwert ist neue 0BA7 Funktion) Wenn diese Ay Anzeige aus dem Text genommen wird, wird der Text wieder angezeigt. Aber jetzt kommts Dicke ! Nebenbei habe ich festgestellt, daß die Softwareschalter beim Übertragen von LSC_V7 in die OBA7 alle mit dem falschen Status (alle OFF) übertragen werden! (z.B. B156 Anfangszustand ON) ist in der LOGO OFF und ich mußte alle SW-Schalter über Parametrieren auf ON schalten. Wo wird hier der Fehler liegen - LSC_V7 oder OBA7 ? Mittlerweile bereue ich schon, daß ich dieses Projekt mit der OBA7 angefangen habe. Als Betatester wollte ich eigentlich nicht fungieren. Bin aber weiter für Euere Ratschläge dankbar. Habe auch nochmal die Aktuelle SW angehängt. DateianhangGSA1108_Melzl_Optimierung.zip (83 Downloads) |
26.06.2015 07:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Betrifft es bei dir die 0BA7 oder ggf. schon/auch die 0BA8 ? |
10.08.2015 10:48 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4772 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf