20.04.2020 06:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Guten Morgen, ja das mit den Grundlagen wird wohl so sein leider viel zu wenig mit der Logo gearbeitet bisher. Hab mal die aktualisierte Version im Anhang wäre super wenn du nochmal einen Blick reinwerfen kannst. Vielen dank. DateianhangNeuer Ordner.zip (31 Downloads) |
20.04.2020 06:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 33188 Bewertung:
|
Scheinbar hast du es noch immer nicht verstanden. Du stellst die Analogverstärker auf Auflösung x 1 ohne Nachkommastelle, dann entspricht der Wert 30 hinter dem Verstärker 30 °C. In den Schwellwertschaltern gibst du aber Werte ein, als wenn die Auflösung x 0,1 mit einer Nachkommastelle wäre. Ich habe die Analogverstärker jetzt auf die Auflösung x 0,1 mit einer Nachkommastelle eingestellt. DateianhangPool_V2.zip (28 Downloads) |
Folgen Sie uns auf