15.07.2009 11:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Erstmal thx@all. @TomDeWou Im Anhang sind die Log Dateien als Zip Datei. Kann auf den ersten Blick erstmal nix auffälliges sehen. Keine Fehler, ein paar Warnungen die ich aber nicht nachvollziehen kann. Werde mal das ganze System mit der RestoreDVD zurücksetzten und die Installation von neuen beginnen. Wenn das auch nicht geht nehme ich ein Image von einem anderen den ich schon eingerichtet habe und ändere den einfach ab. Bei allen anderen PC´s (5 St.) klappte das ja auch alles. Naja. So ist Windows. 5 mal die selbe Software auf diegleiche Hardware installiert undtrotzdem 5 verschiedene Ergebnisse. ;-) DateianhangLogsStep7.zip (106 Downloads) |
15.07.2009 15:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, hast du schonmal einen Registry Reiniger (http://www.microsoftvisualcruntimelibrary.com/microsoft-visual-c-runtime-library-error.php?tid=088888&gclid=CJ6ynanj15sCFRK7ZwodlnUaAg) laufen lassen? Der Fehler taucht scheinbar öfters auf, wenn alte Einträge in der Registry drin sind. CU! Evtl auch mal hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28465761nachlesen. Könnte auch an der Microsoft Desktop Engine liegen! |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 15.07.2009 15:19weiterer Tipp hinzugefügt ~(‾▿‾)~ |
|
29.07.2009 10:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo plSchulz, und schon eine brauchbre Lösung gefunden? Gruß Manfredo_ELO |