17.09.2012 11:18 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
und welchen Fehler bringt die Initialisierung? |
17.09.2012 16:21 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Könnte der Fehler durch ein Timeout verursacht werden ? Sprich wenn das Gerät mir nicht Antworten kann ? |
18.09.2012 09:03 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Wie muss die MB_ADDR beschaffen sein ? Ist es ein integer Wert oder muss man da noch was beachten ? Anscheinend ist das ja das Problem |
18.09.2012 09:28 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Das entwickelt sich zwar langsam zu einem Monolog, aber was solls. Braucht man für das Kabel noch irgendwelche Pull Up/Down oder Abschlusswiderstände ??? |
24.09.2012 09:10 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Sternius, wie sieht es denn inzwischen mit deinem Modbus aus? Gruß, Kaulquappe |
25.09.2012 10:47 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Da die Thematik an folgender Stelle weiterdiskutiert wird, schliesse ich dieses Thema hier. MODBUS MB_MASTER_DONE Problem Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf