05.01.2012 08:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Mit den "Anschlußnamen" läßt die Logo-Soft nicht zu.... kannst aber doch über "Kommentar" des jeweiligen Blockes ihn benennen. Finde ich persöhnlich schöner, weil bei einem neuen Programm stehen immer die alten Anschlußnamen drin. Wie hast du denn die Logo's konfiguriert, IP's, etc. ? Desweiteren gibt es schon einige Beiträge zum Thema Master-Slave mit Beispielen. Master-Slave läßt sich so nicht simulieren, das ist bei Master-Master möglich. Du kannst ja mal dein Programm hier anhängen (vorher ver-zip-en) und wir schauen mal drüber. Im Anhang mal ein Bespiel von MC Muffin. Edit: 31 Netzwerkein- und Ausgänge? Pro Logo gibt es doch nur 24 / 16 ... erklär mal bitte genauer. DateianhangMaster-Slave_FORUM.zip (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 05.01.2012 08:45 |
|
05.01.2012 08:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ein Netzwerkeingang läßt sich so nicht simulieren. Da müßte man einen Softwareschalter zwischen legen und ihn vor der Inbetriebnahme wieder rausmachen. |
05.01.2012 12:29 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hast du schonmal versucht alle NI und NQs einzufügen und dann erst IP-Adresse usw. einzustellen? Mich würde mal interessieren was dann passiert.. |
Folgen Sie uns auf