Industry Online Support
Technical Forum
27.10.2009 13:43 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo edaoura, es gibt Beispielprojekte mit dem CP342-5 als DP-Slave. So willst Du ihn doch nutzen. Oder? Hier mal der Link zu SIMATIC Quick Start mit einem Beispiel CP342-5 als Slave an einer anderen S7 Steuerung: Quick Startwichtig ist, dass Du Dir einen Datenbereich anlegst in dem die zu übertragenden Daten liegen. Diesen "schickst" Du dann mit Hilfe der Bausteine DP_SEND / DP_RECV aus der Bibliothek an den CP. Viel Erfolg erstmal. Wenn noch Fragen sind: einfach wieder melden Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.10.2009 13:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir den Beispiel ansehen. (Super) Bestimmt wird er mir helfen. Danke Gruss |