21.10.2009 17:02 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Stefan, der Ausgang den Du setzten möchtest, ist ein Ausgang auf einem DP-Slave? Der CP 342-5 ist dazwischen als DP-Master? Dann kannst Du die Daten nicht so direkt transferieren. Zum Datenübertrag benötigst Du den Baustein DP_SEND aus der Bibliothek. Der überträgt den Datenbereich des DP-Masters von der CPU zum CP. Da gibt es FAQs und Beispielprojekte dazu im Produktsupport. Schau Dir z.B. das hier mal an: Welche Punkte sind zu beachten, wenn ich einen CP342-5 als DP-Master projektiere? Viel Erfolg Sabine |
22.10.2009 14:35 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Das kuriose ist ja das alles einwandfrei funktioniert bis auf das setzen dieses einen bits |
26.10.2009 15:44 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, Du nutzt den Ausgang 12.1 doppelt... ist dass gewollt so? Wenn ja, wie stellst Du Dir das bei einem binären Signal vor? Viele Grüße J_Bell |
27.10.2009 15:09 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Konnte mein Problem nun selber lösen. Besten Dank nochmals P.S. Lösung im Anhang :) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf