19.08.2008 17:58 | |
Beigetreten: 06.06.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (6) |
Hallo allerseits Für neuere Projekte setzen wir die aktuellen Ethernet-CPs 6GK7 443-1EX20 zusammen mit der CPU 414-2DP ein. Wir nutzen kein ProfiNet und haben auch nichts dergleichen projektiert. Es werden momentan lediglich zwei ISO-on-TCP Verbindungen genutzt. Die CPs generieren normalerweise LLDP Multicast Telegramme im 5s-Intervall. Sobald sich jedoch eine zweite CP im Netz befindet, nimmt der Telegrammverkehr drastisch zu (ca. 10-20 Profinet-Telegramme pro Sekunde). Dies verursacht ein riesiges Datenaufkommen im Netzwerk, da der eingesetzte Scalance-Switch diese Profinet-Multicasts systemweit verteilt. Dabei ist es egal, ob sowohl CPU wie auch CP auf RUN oder STOP stehen. Die CPs sind über einen SCALANCE 005 Switch miteinander verbunden. Das gleiche Verhalten tritt aber auch auf, wenn stattdessen ein Hirschmann Spider 8TX resp. 5TX eingesetzt wird. Es tritt jedoch nicht nicht auf mit einem (ur-)alten SMC Office Switch! Im Anhang befindet sich ein Capture des Netzwerkverkehrs mit Scalance- und mit SMC-Switch. Kennt jemand das Problem? Kann man an der Parametrierung der CP allenfalls etwas anpassen, damit dies nicht passiert? Braucht es spezielle Switches? Grendi DateianhangCapture ProfiNet Traffic.pdf (69 Downloads) |
20.08.2008 08:59 | |
Beigetreten: 06.04.2006 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 604 Bewertung: (56) |
Hi Grendi, Vielleicht kannst du mit die einstellung in die Anlage etwas andern? ·"Ende der Topologieerkennung" LLDP-Frames zur Topologieerfassung werden nicht weitergeleitet. Und wenn das kein Lösung ist dann kannst du ein Scalance X200 einsetzen. Die kann konfiguriert werden um LLDP Telegrammen weiter zu senden oder nicht. Mehr Information steht in dieses Handbücher (5.2.6.26): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25508728 |
Zuletzt bearbeitet von: INS am: 20.08.2008 09:02Best regards, |
|
21.08.2008 10:06 | |
Beigetreten: 06.04.2006 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 604 Bewertung: (56) |
Hi Grendi, Danke für diese "update". |
Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf