06.06.2017 13:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Schon seit längerm habe ich festgestellt, daß die Querverweisliste unvollständig ist. zB: der Schreibzugriff von einigen globalen Merker fehlt, obwol sie im Programm sind. Es läuft auch in der SPS alles richtig ab. Software (komplett übersetzen) oder Programm aktualisieren mit der neuesten Version von V14.0.1.0 hat keinen Erfolg gebracht. F11 - aktualisieren, Zeige alle Objekte, bringt auch nichts... Ich verwende die aktuelle Version V14 SP1 Update1, allerdings wurden einzelne Programmteile schon im V11 erstellt und durch die einzelnen Versionen hochgerüstet. Es gibt bisher nur eine Möglichkeit den Merker in der Querverweisliste sichtbar zu machen: Gruß Kurt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.06.2017 16:47:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf