22.02.2021 17:26 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe au einem PG Step 5 V 7.23 installiert und will von einer S5 CPU mit EPROM ein Programm laden, mit Step 7 und TIA habe ich es schon öfter gemacht aber mit STEP5 noch nicht, finde auch keine Anleitung im www. Kann mir jemand helfen, wie ich in Step 5 vorgehen muss, verstehe da nur Bahnhof. Besten Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: bier1904 am: 02/22/2021 17:26:52Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/23/2021 11:35:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.03.2021 13:26 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 19.12.2024 Beiträge: 637 Bewertung: (45) |
Hallo, willst du das Programm vom AG ins PG laden oder umgekehrt? Gruß Scott |
Folgen Sie uns auf