01.11.2015 12:20 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 22529 Bewertung:
|
Hallo, die einfachste Lösung ist das SP1 von TIA V13 zu installieren. Damit ist dann auch die gewünschte Baugruppe projektierbar. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103627307 Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
02.11.2015 09:52 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 13.12.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Morgen, die erste 1200er-Generation (..-..30-.. bzw. Firmware bis V2.2) lässt sich nicht durch "Gerät tauschen" auf den aktuellsten Stand (..-..40-.. bzw. ab V4.0) bringen. Dazu sind die Änderungen zu groß. Dazu ist der Zwischenschritt über V3 notwendig, ggf. mit Funktionsanpassungen. Hinweise zum Umstieg der 1200er-CPUs V3 auf V4 finden sich auch in folgendem Beitrag: Welche Informationen müssen Sie in STEP 7 (TIA Portal) beim Austausch von einer S7-1200 V3 mit einer S7-1200 V4 beachten? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/82140966 Grüße - MK_TC |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf