21.04.2022 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32880 Bewertung: (4064)
|
In dem du deine LSC Version auf LSC V8.3 hochrüstest. Oder so: Du kannst dein Programm auf einer mSD-Karte als Binärdatenauszugsdatei (*.bin) abspeichern. Dann die Karte in die LOGO! stecken und die LOGO! neustarten. Aber mit dieser Methode ist keine Kommunikation zwischen LSC und LOGO! möglich. Du kannst kostenlos auf LSC V8.3 hochrüsten. Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Download einer Exportbeschränkung. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt?Wenn du keine Firma bist, musst du im Feld Firmenname dann "Private Nutzung" eintragen. |
21.04.2022 14:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32880 Bewertung: (4064)
|
hast du denn in der Geräteauswahl auf LOGO!8.3 umgestellt? |
21.04.2022 17:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32880 Bewertung: (4064)
|
Siehe auch dieses Thema. Logosoft 8.3 FEHLERMELDUNG |