13.08.2015 12:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Habe schon mal etwas Ähnliches gehabt, musste es nur anpassen. Es stehen dir vier Modi zur Verfügung. Du kannst mit den Cursortasten Rauf/Runter zwischen den Modi auswählen, der angewählte Modus wird dann mit Cursortaste Rechts übernommen. Nachtrag, damit es nicht zu Missverständlichkeiten kommt: Sprich für Fall: Modiauswahl = ESC-Taste + Cursortaste Ruf oder Runter DateianhangModusauswahl.rar (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 13.08.2015 14:06:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.08.2015 13:55 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 1027 Bewertung:
|
Die Cursortasten funktionieren aber nur, wenn man gleichzeitig esc. drückt. |
13.08.2015 20:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Hier jetzt die funktionierende Version für die 0BA5.
DateianhangModusauswahl_0BA5.rar (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.08.2015 20:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Im "Heizungssteuerungsprogramm" habe ich nun die 4 Modi (1 = zeitschaltuhrengesteuerte Automatik, 2 = nur Warmwasser (WW, Q1) an, 3 = WW und Heizungskreislauf (HK, Q2) an, 4 = alles aus). In der Simulation funktioniert sowohl dieses Programm einzeln als auch die "Modusauswahl" so wie sie soll. Wenn ich nun die beiden Programme verknüpfe, "läuft" es aber nicht (in der Simulation). Die Parameter des Auswahlprogrammes werden in der Simulation unten zwar angezeigt, im Display aber gar nichts. Was habe ich falsch gemacht? Danke!! DateianhangHeizung.zip (73 Downloads) |
15.08.2015 21:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Wenn du Programme (oder Teilprogramme) aus anderen Diagrammen kopierst werden die Verweise nicht mit kopiert. Im Meldetext fehlt dir dafür der Verweis auf die entsprechenden Blöcke, weil sich unter Umständen ja die Blocknummern ändern. Habe das mal korrigiert. Edit: Anhang vergessen..... DateianhangVerknuepfte_Programme_V2.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 15.08.2015 21:16:02 |
|
Folgen Sie uns auf