12.06.2009 11:15 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
wieso Schmier-DB? Der Name Schmiermerker sagt doch dass ich diese Merker nur temporär benötige -> also nehme ich Lokaldaten. Oft ist das in S5 auch nur wegen Bitzugriff auf Datenbits genommen worden weil das manche CPU nicht konnten: L DW1 T MW240 U M240.3 ..... Oder wegen kopieren zwischen 2 DB weil es keine vollqualifizierten Zugriffe gab: A DB10 L DW0 T MW220 L DW1 T MW222 . . . A DB11 LMW220 TDW0 LMW222 TDW1 Manche werdendas sicher auch noch so machen weil sie es nicht besser kennen. Besondere Grüsse hierbei an *** (er weiss wer gemeint ist) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
13.06.2009 09:52 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi >Ich glaub, der Do. war in ganz Deutschland Feiertag. Ich denke das NICHT http://www.feiertage-newsletter.de/deutschland/ |
Karl |
|
13.06.2009 23:06 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Leider nicht bei uns in Niedersaschen. |
23.06.2009 15:00 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
in sachsen auch nicht, zumindestens im größten teil (wo auch ich lebe und arbeite...) da habt ihr ein tolles offtopic thema aufleben lassen. bin immer noch in beiden S5/S7 hart am werkeln. jedes mal, wenn ich mich wieder über ein S5-programm hermache, merk ich wie schlimm das geworden ist. jeder zweite befehl, den man eintippt und von der S7 kennt geht nicht... wird zeit, dass die S5 langsam aus der automatisierungswelt verschwindet. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf