04.10.2022 07:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
In dem beigefügten Dokument, stellen wir ein Beispiel zur Verfügung, das Anwendern von Technologieobjekten und 1500T-CPUs eine Projektierungsmöglichkeit einer Getriebegleichlaufanwendung mit Leit- und Folgeachse aufgezeigt. Das Beispiel besteht aus dem Main-Baustein, einem LeadingAxis-FB und einem FollowingAxis-FB, einem Technologieobjekt des Typen TO_PositioningAxis für Leitachse und einem vom Typ TO_SynchronousAxis für die Folgeachse. Zum Aufsynchronisieren auf eine bestimmte Zielposition wurde der Baustein MC_GEARINPOS verwendet. Die beschriebene Projektierung kann auch mit dem Baustein MC_GearIn ohne Vorgabe der Zielposition auch mit 1500-CPU (ohne T) angewendet werden. Die verschiedenen Gleichlaufarten sind in diesem Anwendungsbeispiel näher beschrieben. Bei Fragen zu diesem Beitrag und dem Beispiel laut Anhang, kann gerne die lokale Fachberatung kontaktiert werden.. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf