03.02.2009 13:08 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da du die geber schon in der hardware als PB-Teilnehmer konfiguriert hast, findest du dort auch den E/A-Bereich des Gebers. sprich du kannst nun direkt mit L PEDxxx bzw. L PEWxxx (je nach auflösung des gebers) auf die werte zugreifen. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.02.2009 09:44 | |
Beiträge: 59 Bewertung:
|
Hallo gochtel, ja das hab ich schon versucht. bekomme da aber nicht wirklich was brauchbares raus, ich hab in den Anhang eben die beschreibung des Encoders gepackt. Vll. kannst dir das ja bei gelegenheit angucken und weiter helfen! bin so langsam am verzweifeln Besten dank, Mfg Sven DateianhangBA_KH53_(P553)_PROFIBUS-INBETRIEBNAHME_DE_915040003525_0105_.pdf (44 Downloads) |
10.03.2009 11:29 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo sven, tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte. war die letzten wochen auf verschiedenen anlagen zu in betriebnahme. falls die probleme immer noch bestehen, dann häng mal bitte dein projekt hier mit an. ich würd mir gern mal die hw-konfig anschauen. wenn du es lösen konntest würde ich mich das wie interessieren. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf