09.06.2021 09:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Das solltest du näher erklären. Benötigst du zwei analoge Ausgänge? |
09.06.2021 13:02 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 09.06.2021 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
OK, was benötige ich dann noch und ist das dann so umsetzbar? |
09.06.2021 13:41 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 09.06.2021 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Die Steuerung soll mit 2 externen Tastern erfolgen. |
09.06.2021 13:48 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 09.06.2021 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja genau um den Steuerverstärker anzusteuern. |
09.06.2021 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hier die Datei. Wenn du I1 oder I2 weniger als eine Sekunde gedrückt hältst, wird die Ausgabespannung nur um 0,01 V erhöht bzw. erniedrigt. Hältst du die Tasten länger gedrückt, erfolgt ein schnelles Stellen. Die Geschwindigkeit kannst du in B003 einstellen. Dateianhang0-5V_Steller_0BA8.Standard.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf