30.01.2017 06:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2022 Beiträge: 26836 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag von mir. Der Prozentwert wird über eine Geradengleichung berechnet. Der minimale Wert wird bei 0,0% (wenn Temperatur unter 20,0 °C) und der maximale Wert wird bei 100,0% (wenn Temperatur über 85,0 °C) begrenzt.
DateianhangProzentanzeige_(0BA8.Standard).zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf