28.12.2016 15:37 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, ich habe einen PT100-Fühler an einem AM2 RTD angeschlossen. Grundsätzlich scheint das meiste zu funktionieren, aber der Wert, der mir ausgegeben wird, ist etwa 10 K zu viel. Stimmen die Werte für Gain und Offset nicht? Im Internet finden sich so viele Konstellationen hierfür. Dateianhangtest1.zip (67 Downloads) |
28.12.2016 16:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Wünsche ich ebenfalls.... |
01.01.2018 23:25 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 4099 Bewertung:
|
Neue Frage von bier1903 wurde in ein separates Thema mit dem Titel PT100 und AM2 RTD: Angezeigte Werte höher als erwartete Temperaturwerte gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf