13.11.2017 20:29 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 1183 Bewertung:
|
Am einfachste ist es im anhang Block 001 ist eine analog verstarker, benotige sie als sie die tempo ins display wil anschauwen B001 ist auch um die analogeingange genau fur die PT1000 zu varbeiten. B002 is fur die ein und ausschalwerte Alles ist temp x 10! DateianhangCircuit Diagram4.zip (149 Downloads) |
13.11.2017 20:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Die LOGO! wandelt jedes analoge Eingangssignal in 0-1000 Einheiten um, egal Spannung, Strom oder PT100/1000. Dazu muss aber der Bereich der Einheiten angepasst werden, das macht man mit einem Analogverstärker. Im dem angehangenem Beispiel habe ich mich für die Anzeige mit einer Nachkommastelle entschieden. Der Ausschaltpunkt kann über das Display verändert werden. DateianhangPT100_1000 Auswertung (0BA8.Standard).zip (180 Downloads) |
13.11.2017 20:50 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
ich kann es leider nicht öffnen |
13.11.2017 20:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Welche LSC Version und welche LOGO! hast du denn? |
13.11.2017 21:21 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
ja die version habe ich ja die werte sehe ich die sind bei mir nur kleiner |
13.11.2017 21:45 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
ha hast du recht ich glaube ich habe den fekhler gefunden ich werde berichten danke für die erklärung |
Folgen Sie uns auf