14.08.2011 22:48 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Abend allerseits, ich bin seit heute vorerst im Besitze eine geliehenen LOGO! 230RC (0BA6) und werde mir bald eine eigene zulegen. Bin also noch ziemlich neu auf dem Gebiet, bin aber Informatiker und hoffe das ich zumindest technisch alles richtig mache :) Anbei mal ein Programm mit der bitte um Korrektur, ob es das macht, was ich (hoffentlich ordentlich) beschreibe. Vielen Dank vorab schonmal für eure Antworten. Als Motor wird ein Linearmotor eingesetzt mit Start- (I1) / Stopschalter (I2) [Dauer 1 / bei Schalten 0]. Der Motor hat einen Hub von 40cm die er in 70 Sekunden schafft. Ich möchte das der Motor ab 8:30 Uhr 4 Sekunden ausfährt, dann 30 Minuten wartet, dann 4 Sekunden ausfährt, usw. Das ganze bis der Endschalter erreicht ist. Wenn der Endschalter erreicht ist (geplant gegen 16:30 Uhr) soll er 8 Stunden warten (Mitten in der Nacht) und dann komplett zurück fahren (ich hab 2 Minuten / 120 Sekunden angegeben weil er damit auf jeden Fall seine 70 Sekunden eine 1 an dem Ausgang liefert). Das natürlich solange bis der Startschalter wieder erreicht ist. Dann soll das ganze Programm von Vorne beginnen. Ich hoffe, dass ist halbwegs plausibel. ;) DateianhangSchaltuhr.zip (95 Downloads) |
14.08.2011 23:14 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Paßt meiner Meinung nach! Aber probier doch mal die Simulation! Gruß, Marco. |
14.08.2011 23:38 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Also ich hab jetzt noch ne Kleinigkeit gesehen. Bei den AND Gliedern, waren bloß 2 von 4 Pinne belegt. Gibts die AND Glieder auch nur mit 2 Eingängen? |
15.08.2011 10:57 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo ThePauleNRW Gemäss die Beschreibung und dein Schaltplan, funktioniert es nicht. Eventuell habe ich Dir nicht richtige verstande. Was machst Du mit Q1, Q2, Q3, Q4? Das Start Befehle soll Automatisch oder immer per Taste/Schalter sein? Hier das Prog. (nach mein Meinung ). Natürlich muss man verbessern FG gim DateianhangProjekt1 V2.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gim am: 15.08.2011 10:58Zuletzt bearbeitet von: gim am: 15.08.2011 10:57 |
|
15.08.2011 13:12 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Mahlzeit, Q1 = 24V + Relais Q2 = 24V - Relais Q3 = 24V - Relais Q4 = 24V + Relais Wenn ich den Hub ausfahren will, schalte ich Q1 und Q2 auf den Motor. Wenn ich den Hub einfahren will, schalte ich Q3 und Q4 auf den Motor. Der Startschalter ist ein Kill- Switch. Also nur eine Begrenzung des Fahrweges. Ist vielleicht etwas unglücklich bezeichnet. Nennen wir es lieber "Voll ausgefahren Schalter" und "Voll eingefahren Schalter". Ich hab mein Programm mal in der Simulation getestet. Ich denke es macht das, was es soll. Ich glaube bei deinem Programm bist du davon ausgegangen das mein Startschalter etwas mit dem Start des Programmes zu tun hat. Vielen Dank schonmal für eure Antworten. PS: Ich hab das nochmal etwas umgeschrieben, vielleicht erkennt man es jetzt besser. DateianhangSchaltuhr.zip (76 Downloads) |
15.08.2011 13:27 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Du mußt die Pins der UND-Glieder nicht voll belegen! |
15.08.2011 14:03 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Was ich im angehängten Programm nicht verstehe ist raus + und raus - bzw. rein + und rein - Damit sind aber nicht die Potentiale gemeint oder? |
15.08.2011 14:07 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Schaut aber fast so aus! Ich würde da aber externe Relais verwenden! |
16.08.2011 14:14 | |||
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Mahlzeit, vielen Dank für deine Antwort. Also sollte ich jetzt nur noch was an der Mechanik ändern, OK. Ich hab da mal was raus gesucht, bin ja leider kein Elektriker und bastel mir daher immer nur was zusammen in der Hoffnung das es passt :) Bistabiles Steckrelais, 12V, 1 Wechsler, 10A Bistabiles Steckrelais, 12V, 2 Wechsler, 8A Relaisfassung f. Fin 40.51/52/ 40.61/ 41.52, blau
Möchte das ganze ja nachher gerne in einen kleinen Schaltkasten einbauen. Also habe ich richtig verstande: Ich benutze bei meiner Logo nur noch 1 Relais, dort schalte ich kurz damit das 1xUM Relais schaltet. Das 1xUM Relais wiederum schaltet dann das 2xUM, um + und - zu verpolen. Ich hätte da noch eine andere Frage. Ich habe aktuell 2 Schnappschalter, 5A-250V~ Wechsler, Printan. verbaut um beim Hub sagen zu können wo der Anfang und das Ende ist. Die sind aber nicht wirklich Außenbereichs geeignet oder Witterungsbeständig. Gäbe es da noch bessere Alternativen? Vielen Dank schonmal. Ich hab das Programm nochmal leicht verändert und angehängt. DateianhangSchaltuhr.zip (54 Downloads) |
||
18.08.2011 23:33 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Nabend, da bin ich schon wieder. Diesmal mit einem Programm. Ihr wisst ja jetzt was ich machen möchte und beim letzten mal habe ich meine Relayssteuerung gepostet. Ich hab jetzt das Programm dazu fertig. Bitte, bitte, haut mich nicht. Ich wusste es nicht anders als die Zeiten für den kurzen Impuls für die Relays so zu steuern. Vielleicht mag ja mal jemand drüber schauen. Danke schonmal. DateianhangRelayssteuerung.zip (72 Downloads) |