13.09.2017 10:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 34177 Bewertung: (4256)
|
Laut Handbuch ist die maximale Frequenz 10 Hz, sowohl bei Relais- als auch bei Transistorausgängen. Gleichzeitig steht aber bei den Transistorausgängen, dass die maximale Frequenz abhängig von der Zykluszeit ist. Das muss jeder selbst deuten. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seite 336.pdf (78 Downloads) |
Folgen Sie uns auf