05.01.2015 12:56 | |
Beigetreten: 12.01.2007 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
RAID 1 – Neues Volume bzw. Verbund herstellen nicht möglich Problem: Wir hatten einen Virus auf der Anlage. Die Entfernung mit einem Tool über Booten von CD-Laufwerk war erfolgreich, allerdings nur bis der PC wieder normal hochlief und das Raid System den Virus wieder von der infizierten HDD auf die desinfizierte HDD kopierte. Da alle anderen Versuche erfolglos blieben, habe ich eine Platte ausgebaut, das Virus Tool nochmals laufen lassen und jetzt eine baugleiche leere und unformatierte HDD eingebaut. Die Hoffnung war, es wird durch das RAID eine Kopie der desinfizierten HDD auf die leere HDD erstellt. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwann stirbt sie doch............ Mein Problem: Das Erstellen eines neuen RAID ist in der Software: "Intel Rapid Storage Technology" wie oftmals beschrieben nicht möglich. Allerdings schreiben manche auch von der Software "Intel Matrix Storage Console" Verwende ich hier das falsche Tool? Die "Intel Rapid Storage Technology" ist auf dem IPC installiert, also denke ich, der Hersteller hat dies auch damit durchgeführt. Weitere Infos: Im Bios ist die Optionen RAID Support Enabled gesetzt. Bei der Boot Reihenfolge ist unter der RAID Auswahl leider kein Eintrag Beim Hochlauf vor Windows wird angezeigt: Raid Volumes: None defined Unter Physical Devices werden beide HDDs erkannt und mit: Non Raid Disk markiert Der SCSI/RAID Controller in der Systemsteuerung/Geräte Manager ist auch ohne Fehler Was mache ich falsch oder was fehlt? Freue mich über jede Hilfestellung. Danke, Grüsseund noch an alle ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2015 DateianhangIPC.zip (163 Downloads) |