15.04.2016 15:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Dein aktueller Programmstand wäre noch interessant! |
15.04.2016 17:40 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti, der Stand ist immer noch der letzte (Pumpensteuerung_FU_V3.zip) aber ich habe es im Moment so im Kopf, dass ich an den Merkern der Automatik Funktionalität jeweils ein Impulsgeber hänge. Walter |
16.04.2016 20:35 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
Tastenverriegelung: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2017 10:35 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich bin wieder zurück, wie schnell doch das Jahr vergeht. :-( Inzwischen ist in der Simulation der Stand V4 von der Eingangsseite (Stop-Taster, Programmwahl-Taster und Drucküberwachung) m.E. o.k. Siehe Anhang... Den Ansatz von ernstho habe ich mir angesehen, werde aber nicht richtig warm damit.
Mit dem Ausgang und dem Handbetrieb habe ich noch meine liebe Mühe. 2.) Zum noch nicht implementierten Handbetrieb: Ich habe hier im Forum einen Ansatz gesehen wie man über die Cursortasten den Analogwert hoch oder runter Regeln kann. Siehe Beispiel z.B. könnten I3 als Starttaster und I6 als Stop-Taster aktiv sein und C1 resp. C2. auf B023 wirken. Danke schonmal im Voraus und einen schönen Tag. Walter DateianhangPumpensteuerung_FU_V4.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dyone76 am: 24.01.2017 10:44:19Ergänzung Link, Formatierung |
|
24.01.2017 12:30 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke ixo65, ich habe das jetzt mal eingefügt. Jedoch stehe ich am Berg wie ich das auf dem AQ1 bekomme, da dieser schon belegt ist. Aber wie gesagt, der ganze Ausgangsstrang ist noch nicht durchdacht. Vlt. geht das besser...(?) DateianhangPumpensteuerung_FU_V4_1.zip (47 Downloads) |
24.01.2017 14:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201)
|
Hier mal ein Vorschlag. Durch die Vorwahl Hand/Auto wird am Analog-MUX durch die Steuereingänge der zugehörige Drehzahlsollwert auf den Analogausgang umgeschaltet. Über das Display kannst du auch den Wert für den Automatikbetrieb ändern. Er steht im Augenblick auf 50,0 Hz. DateianhangPumpensteuerung_FU_V4.2.1.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.01.2017 15:02:26Fehlerbehaftete Datei ausgetauscht. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf