Industry Online Support
Technical Forum
24.10.2013 12:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich komme leider nicht drauf, wie ich eine Redundanz an einer ET200M an 2 S7 400 H CPU herstellen kann. Ich kann die ET 200M immer nur an ein Master System einfügen, was muss ich ändern, damit er sich an das andere Master System verbindet? So wie hier ca.: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22916606&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
24.10.2013 14:59 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo chris90gti, welche "Art" von Anschluss der Peripherie an die S7-400H möchtest du den realisieren? Es gibt: Einkanalig einseitig Einkanalig geschaltet Systemredundant Zweikanalig redundant Nützliche Infos findest du im S7-400H Handbuch Kapitel 13 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60458386 Vielleicht hilft dir das weiter... Viel Erfolg, Pittiplatsch |
Folgen Sie uns auf