20.02.2024 07:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Wenn an einer Achse kein Platz für einen gesonderten Referenzschalter ist, oder dieser eingespart werden soll, gibt es die Möglichkeit, einen Hardware-Endschalter als Referenzschalter zu nutzen. Um dies zu ermöglichen, wird in der Konfiguration der Technologieobjektes derselbe Eingang sowohl als HW-Endschalter, als auch als Referenzschalter konfiguriert. Um eine Referenzfahrt auf den HW-Endschalter zu ermöglichen, müssen die HW-Endschalter während der Referenzfahrt deaktiviert werden. Dies ist möglich, über die Variable <TO>.PositionLimits_HW.Active. Diese Variable kann im Anwenderprogramm über den Baustein MC_WriteParameter mit ParameterNumber = 1000 geschrieben werden. Die Änderungen sind sofort wirksam. Für den gesamten Ablauf des Referenzierens auf HW-Endschalter ergibt sich folgende Schrittkette:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/14/2024 08:14:13 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf