01.12.2021 15:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Eine separate Versorgung der LOGOmit ungeerdeten 0V sollte dorch auch gehen1? |
02.12.2021 12:42 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Das reicht ja, wenn der getrennt ist Richtung Basismodul und das AM ganz rechts sitzt. Ein kleines Hutschienennetzteil und man hat auf dem AM potentialfreie 24V oder auch ein DC/DC Wandler mit galv Trennung z.B. dieses Teil. Dann hängt das AM versorgungsmäßig anm gleichen Strang, nur potentialgetrennt https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-15-w-24-v-0-63-a-ddr-15l-24-p256728.html?&trstct=pol_2&nbc=1 |
Folgen Sie uns auf