01.08.2017 08:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 33151 Bewertung: (4095)
|
Ich habe dir mal einen Vorschlag angefertigt. Das Laden wird bei einer Spannung von 10,5 V oder kleiner eingeleitet und bei einer Spannung von 12,8 V oder größer beendet. 9V halte ich für ein bißchen niedrig. Ich deinen Screenshot kann man erkennen, dass noch eine dritte Funktion auf den NOR-Block einwirkt. Da man aber nicht sehen kann, um was es sich handelt, habe ich den Vorschlag mal mit der Minimalkonfiguration Spannungsmessung und Wochenschaltuhr erstellt. DateianhangBatterie_laden_(0BA8.Standard).zip (139 Downloads) |
04.08.2017 07:07 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
... liegt wohl amZustand der Batterie aber ich komme in dem Fall nicht über 12,8V. (Mit Voltmeter gemessen) |