10.02.2016 12:19 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Hallo! Es wäre auch eine Überlegung wert, das DMX-Signal elektronisch zu schalten. Es gibt Back-Up Schalter, die 2 DMX-Signale umschalten. Oder in deinem Fall könnte es auch schon reichen, wenn Du einen DMX-Repeater einbaust. Du könntest versuchen, dem Repeater die Versorgungsspannung zu schalten. Da diese meist über ein Netzteil versorgt werden, könntest du diese Spannung direkt vom Transistorausgang der Logo schalten. Oben erwähnte Stromaufnahme aber nicht ausser Acht lassen. Ich hatte schon mal einen DMX-Repeater im Einsatz und so wie ich das in Erinnerung habe, haben sich die beiden Geräte selbständig verbunden. Der Vorteil besteht sicher darin, dass die Geräte stets richtig abgeschlossen sind. Hier noch ein Link, wo solche Back-Up und Repeater beschrieben werden. Angebote gibt es zu Hunderten im Netz. Bestimmt gibt es einen, der von der Spannung und Stromaufnahme zu deiner Anlage passt. Vermutlich kosten diese Dinger auch nicht viel mehr, wie ein Relais !?! http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm Vielleicht hilft es... |
Zuletzt bearbeitet von: Flexy am: 10.02.2016 12:20:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2016 17:17 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
gelöscht |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11.02.2016 18:08:09 |
|
10.02.2016 21:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
gelöscht |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11.02.2016 18:09:01 |
|