24.06.2020 03:21 | |
Beigetreten: 25.09.2019 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich ein Beispiel Netzwerk finden kann für eine Rollosteuerung die in tia portal programmiert ist ? Bin relativ neu auf diesem Gebied und habe es gerade mal hinbekommen das mein Rollo auf und zu geht. ;-) Die Rollos werden mit zwei Tastern bedient und fahren im Moment nur hoch und runter, bekomme es aber leider nicht hin das sie auch stoppen wenn ich nochmal drücke oder den taster länger gedrückt halte. kann mir da jemand helfen ? Danke schonmal Michael ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/24/2020 10:31:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.06.2020 04:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 34878 Bewertung:
|
Hallo unne0175, zuerst einmal willkommen im Forum. Welche TIA-Version nutzt du denn? |
24.06.2020 12:39 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Anscheinend fehlt dir da noch der Logik des Stromstoßschalters. Die kann man z.B. mit einem XOR uns einer Flankenauswertung ins Netzwerk einbauen: https://support.industry.siemens.com/tf//ww/de/posts/stromsto-schaltung-f-r-s7-1200/56082 Dann kommt es noch darauf an, wie du den Rest der Funktion gebaut hast. An einem Flipflop z.B. funktioniert das so noch nicht. Wie soll der Rolladen in der Endlage denn abschalten? Bzw. wie sieht die bereits bestehende Funktion im Programm denn aus? |
Zuletzt bearbeitet von: galibert am: 06/24/2020 16:04:22 |
|
24.06.2020 16:39 | |
Beigetreten: 25.09.2019 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, erstmal danke für die schnelle Reaktion. Ich benutze die 15.1 Version. Habe auch schon einige Netzwerke gemacht aber weiß auch leider nicht wie ich ein Beispiel hier ins Forum laden kann. |
24.06.2020 21:16 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Guck dir mal die von Siemens bereitgestellte Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500 an. Dort findest du unter anderem einen fertigen Baustein als Stromstoßschalter (LGF_Pulse_Relay), den du per Tastendruck aktivieren und wieder deaktivieren kannst. Auch sehr interessant für eine Rolladensteuerung finde ich den Baustein LGF_AstroClock, der dir anhand deines Standortes die Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnet und zum Steuern ein Bit Signal ausgibt. Außerdem gibt es noch eine Wochenzeitschaltuhr mit dem Baustein LGF_TimerSwitch. Alles in allem drei von Siemens bereitgestellte und funktionierende Bausteine, die man nicht noch mal neu erfinden muss. Ich benutze sie alle drei selbst in meiner Steuerung. Ich vermute, dass du eine S7 1200 verwendest. Damit du gleich richtig anfängst, würde ich dir den Programmierleitfaden und Programmierstyleguide für SIMATIC S7-1200 und S7-1500 nahelegen. Dort erklärt dir Siemens wie sie sich ihr Konzept vorstellen, mit TIA eine S7 1200/1500 zu programmieren. Im Produkt-Support wirst du noch mehr für dich sicher mal nützliche Informationen und Anwendungsbeispiele finden. |
Folgen Sie uns auf