19.08.2011 19:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, leider hat motmonti Recht..mit LogoSoft V7 abgespeicherte Schaltungen (für eine 0BA6) lassen sich teilweise nicht mehr mit der V6 öffnen, obwohl dies eigentlich der Fall sein sollte. Da ohnehin wesentliche von mit bereits seit langem geforderte Verbesserungen NICHTrealisiert wurden, werde ich mir angewöhnenV6 weiter zu verwenden! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.08.2011 22:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo Wobei diese Pobem wohl eher an der alten JAVA-Version liegen dürfte als an der LOGOoft sebst. infach unter www.java.comdi neeste Version ladeud instllieren. Oder halt den Links zur neue V7 der Logosoft folgen. |
24.08.2011 15:23 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, mein Problem besteht weiterhin, ich habe mir das neuste Java-Update gezogen und es erneut probiert. Es kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Vielleicht liegt es ja auch an der Version. Meine Version ist 6.0.2 und ich denke das dieses Feature nur ab 6.1 zur Verfügung steht. Kann mirbitte einer die Schaltung von Betel auf Version 6 konvertieren? Vielen Dank im vorraus. Gruß Edit: Ich werde die Tage mal ein paar Bilder von meinem Projekt vorstellen, damit man sich auch mal ein Bild davon machen kann. DateianhangDemo_Drehzahlmessung_kmh (0BA6).zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Element55555 am: 24.08.2011 15:25 |
|
08.09.2011 19:56 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Guten Abend, ich habe den Prüfstand jetzt soweit fertig und schon getestet. Nachdem ich erst das Signal direkt von der Welle aus gemessen habe, habe ich gemerkt das es viel zu viele Impulse sind. Also habe ich jetzt noch eine Übersetzung dazwischen gelegt. Leider sind die Werte noch nicht plausibel. Habt ihr noch Ideen, warum die Werte noch nicht stimmen? Die Übersetzung von Welle auf das Zahnrad beträgt 5,036:1 Wellen-D: 23,5mm Kann es vielleicht sein, dass die Werte nicht zusammen passen (Torzeit?) Gruß Edit: Habe das Programm nochmals nach den neuen Werten umgestellt. (Welle & Übersetzung) Werde es morgen nochmals testen, Wenn ich das Ergebnis nachrechne passt es jedenfalls (10 Impulse bei 13,39 km/h und einer Übersetzung von 5,036. V=d*Pi*n*i d=V/(Pi*n*i) d=3,7194m/s / (Pi*10 1/s*5,036) d=0,0235m = Wellendurchmesser (Passt also)
DateianhangGeschwindigkeit-Drehzahl-V2.zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Element55555 am: 08.09.2011 21:55Zuletzt bearbeitet von: Element55555 am: 08.09.2011 21:55Zuletzt bearbeitet von: Element55555 am: 08.09.2011 21:49 |
|
Folgen Sie uns auf