21.04.2016 23:12 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Habe es nur als netzwerkfile.
Dateianhang191302-as-01-de-PRAEZISIONSDAEMMERUNGSSCHALTER_BAUSATZ.pdf (146 Downloads) |
21.04.2016 23:17 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Ist noch etwas durcheinander . Bin im aufbau.
DateianhangProject11.zip (129 Downloads) |
22.04.2016 00:56 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Wäre es nicht besser wenn du dir einen Helligkeitssensor mit Analogausgang besorgen würdest? Falls noch ein Einang frei ist... Dann könntest du gleich sehen: Sonne ist mir zu viel, enspricht den Wert, mit einem Schwellwertschalter dann die Rollos zufahren lassen.... Zum Beispiel diesen hier: Sensor Ist nur ein Vorschlag.... |
22.04.2016 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33832 Bewertung: (4204) |
Ja, dass kennen wir. Und das Projekt bleibt bis zum letzten Tag im Aufbau .... Oder ein Helligkeitssensor im Selbstbau. Ist die billigste Variante. So wie hier. |
22.04.2016 20:46 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo hört sich gut an. Ich bekomme das aber nicht hin . |
22.04.2016 21:24 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Also die Zeit beträgt 15 s bis rollade geschlossen |
Folgen Sie uns auf