25.04.2016 16:07 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
du bekommst jetzt das Akluelle Programm . hatte das falsche geschickt . hatte mich schon gewundert weil i 7 und i8 frei waren sorry . Hatte ich nicht drauf geachtet . Sorry sorry Dateianhangnetz111.zip (66 Downloads) |
25.04.2016 18:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
So, habe mal die Rollosteuerung umgebaut und den Sensor mit eigebunden. Mit den Werten für zu hell (Rollo abwärts, B070) und zu dunkel (Rollo aufwärts, B071) musst dann halt austesten. Damit das Rollo nicht jeder Wolke ab- und aufwärts fährt, habe ich jeden Befehl noch um 1 Minute verzögert (B072 und B073). Die Laufzeit für Rollo abwärts halber Weg ist in B076 festgelegt. Dateianhangnetz111_V2.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.04.2016 05:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Der Sensor soll in den Raum, welcher abgedunkelt wird? Vorrangschaltung? Nein. Habe ja trotz mehrmaliger Nachfrage keine Antwort dazu erhalten. Diagramm als PDF-Plan? Auch kein Thema. Ist der Satz "Hätte ich mal den Plan als PDF." als Bitte um die Erstellung einer PDF-Datei zu verstehen? Warum kann man das nicht als normale Frage definieren? DateianhangLOGO!Soft Comfort - Unknown_1.pdf (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.04.2016 09:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Im Anhang das korrigierte Programm, stoppen mit dem jeweiligem Taster wieder möglich. Die Nachkommastellen sind nur für die Displayanzeige. Wenn sie dich stören, lass sie raus. Dateianhangnetz111_V3.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf