16.04.2015 09:42 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo liebe Logo-Freunde, es gibt mittlerweile unzählige Themen zu o.g. Kategorie, jedoch konnte ich meine Frage keinem dieser Themen zuordnen. Daher ein neues Thema. Ich möchte mit meiner Rollosteuerung ebenso eine Beschattungsfunktion der Fenster/Türen umsetzen. Aufgrund der Automatikfunktion fahren die Rollos zu einer bestimmten Zeit rauf bzw. runter (hier 10:00 Auf). Ich würde es gerne so haben, dass ich beispielsweise vor der automatischen Auf-Funktion (zum Beisppiel um 09:00) manuel über Taster in jedem Raum den Rollo auf halbe Höhe ablassen kann (Beschattungsfunktion) und dieser nicht um 10:00 über die automatische Auf/Ab-Funktion wieder hochfährt. Es soll quasi erkannt werden, ob der Rollo bereits auf- oder abgefahren wurde. Kann mir bitte jemand einen Tipp oder ein Beispiel geben, wie man das umsetzen kann? Mir fehlt da ein wenig der Einstieg. verwendete Komponenten für 16 Rollos:
Besten Dank im voraus. DateianhangSteuerung Rolladen EG 2015-04-08.zip (101 Downloads) |
16.04.2015 13:53 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Danke für den Tipp. Wie sieht das dann im Programm aus? Wo und wie kann man das einbauen? Könntest du mir bitte ein Beispiel bei einem Rollo geben? Danke. |
16.04.2015 14:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Ich habe mal das Programm meinem Vorschlag entsprechend geändert.
DateianhangSteuerung_Rolladen_EG_2015-04-16.zip (133 Downloads) |
25.04.2015 17:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Hallo endorphinbiker, eine Rückmeldung in welcher Art auch immer sehr wünschenswert. |
09.12.2015 14:12 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo, liebes Logo-Team, ich möchte das Thema Rollosteuerung noch einmal aufgreifen: In Verwendung habe ich folgende Komponenten:
Beide Logo! arbeiten jeweils im Master-Einzelbetrieb, um auch beim Ausfall einer LOGO! noch einige Rollos ansteuern zu können. Beide Logo!`s sind mittels LAN-Kabel über einen Netzwerk-Switch miteinander verbunden. Beide Logo`s hängen auf untersch. Sicherungen/Phasen.
Wie kann man das geschickt umsetzen, ohne auf Master-Slave-Modus zu wechseln? Es wäre super, wenn mir jemand einen Ansatz, oder ein Beispiel geben könnte. Besten Dank im Voraus. DateianhangRolladensteuerung EG & OG.zip (84 Downloads) |
09.12.2015 15:11 |
|
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
... das ist der elegantere Weg. Alles eine Erziehungsfrage. |
09.12.2015 16:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Habe dir mal deinen Angaben ein Netzwerkprojekt erstellt. Die M17 und M18 schicken jeweils den Befehl "Zentral AUF" bzw. "Zentral AB" über den VM-Bereich auf die Netzwerkeingänge der Gegenseite (NI1 und NI2). Edit: Ein kleiner Verdreher. Im Anhang jetzt die richtige Datei. DateianhangEG_und_OG.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.12.2015 17:39:55 |
|
Folgen Sie uns auf