03.04.2019 23:06 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 05.12.2022 Beiträge: 126 Bewertung:
|
Hallo, ich versuche, eine Visualisierung als runtime advanced zu programmieren aber es will nicht laufen. Ich habe runtime advanced auf dem Visu PC installiert, die projektierte Runtime hochgelden, kann sie öffnen aber nichts bedienen. Auch wenn ich die runtime auf dem angeschlossenen programmier PC starte geht es nicht. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Ich hänge das Projekt mal an. Gruß Matthias DateianhangHaussteuerung Matthias V3.2a DP_V15.zip (42 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: seekrabbe am: 03.04.2019 23:06:53 |
|
04.04.2019 04:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.01.2023 Beiträge: 29051 Bewertung:
|
Die ap15-Datei allein reich nicht. Du musst den kompletten Projektordner hochladen. |
05.04.2019 11:19 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 05.12.2022 Beiträge: 126 Bewertung:
|
Ok, danke - das probiere ich nochmal. Hier der 2te Versuch der zip Datei - sorry, ich dachte ich hätte den ganzen Ordner angehängt... DateianhangHaussteuerung Matthias V3.2a DP_V15.zip (47 Downloads) |
05.04.2019 11:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.01.2023 Beiträge: 29051 Bewertung:
|
Wieder nur die ap15-Datei..... |
Folgen Sie uns auf