11.12.2014 08:21 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Je nach CPU heißen die Bausteine immer ein biißchen anders... Hier in meinem Link, den ich dir zuvoir schon mal gegeben habe (https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=63972520715&Language=de-DE&TopicId=58571205899) siehst du eine Übersicht für S7-1500/1200...im Kapitel Referenezn (S7-300/400) sind die Bausteine für die S7-300/400 gelistet und beschrieben. Einfach mal durchstöbern und die Hilfe lessen...aber mit GEO2LOC (S7-1500)bist du schon an der richtigen Stelle... |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
18.12.2014 08:12 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (8) |
Danke für die Hilfe, aber es wird bei meinem System nicht funktionieren, da der GEO2LOG Baustein nur in der S7-1500 zur Verfügung steht. Bei meiner S7-1214C gibt es diesen Baustein nicht. Außerdem ist im TIA unter Adressierung die Funktion "LOG2GEO" und "RD_ADDR" ausgegraut. Der Rest taucht gar nicht auf und diese liefern ja nicht die Funktion, die ich benötige. |
18.12.2014 09:00 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Oh...du brauchst mindestens V4.0 für diese beiden Funktionen |
08.01.2015 08:20 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (8) |
Von was meinst du V4.0? |