22.05.2013 10:29 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ja das wäre das einfachste wenn du die Racks mit 3 Stück IM306DP ansprichst. Aber danach hast du die dann übrig. Der andere Ansatz ist auch zu überdenken - Umrüstung auf ET200 oder ähnliches und Ansprechen derer per IM308C von der S5 aus. Wenn das funktioniert muss nur noch der Profibusstecker hin und hergesteckt werden und du hast am Ende nur 1 x IM308C übrig. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
22.05.2013 11:25 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, wenns hinterher Profinet werden soll dann ist die IM306DP erste Wahl. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
22.05.2013 15:20 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, sollte man schon benutzen damit da nichts kaputtgeht. Elektrisch funktionieren tuts auch ohne. Bei Einsatz der Adaptionskapsel ist der kleine Steg am Rack zu entfernen. Brauchst du Adaptionskapseln? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
11.06.2013 07:06 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, wie wirst du es realisieren? Hast was gefunden? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf