05.02.2013 08:18 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Es gibt 4 Gerätevarianten der S5-95U. DateianhangS5-95U Anleitung Seite 3.pdf (272 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
05.02.2013 08:59 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, man könnte die 095-8MB02 durch eine 095-8MD0x ersetzen. Alternativ (ich weiss nicht wie umfangreich das Programm ist) könnte man anstelle der CPU eine 318-8MB12 / 318-8MB13 einsetzen und das Ganze von der S7 aus mit steuern. In diesem Falle wäre es kein kompletter Umbau, die S5-Hardware könnte erstmal bleiben und es kann innerhalb weniger Minuten zurückgebaut werden wenn etwas nicht so läuft wie es soll. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf