08.06.2017 10:48 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (1) |
Danke für eure schnelle Antwort. Also habe ich im Bausteinablauf des aufgerufenen kein Problem... So weit so gut - weiß jetzt jemand wie das bei einer S5-95U war Die Fragerrei kommt nämlich davon, dass ich eine kleines Programm der S5 umschreibe - wobei ich die CPU nicht habe Ich vermute nun, das die S5-95U den Akku beim Bausteinaufruf dabei nicht auf '0' setzt. Gruß Bengei ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.07.2017 12:48:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf