05.10.2009 10:58 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, das kommt ganz auf dein Programm an. Hast du zB integrierte Rechenbausteine wie FB242 / FB243 verwendet, musst du Hand anlegen. Denn diese gibt es in der 945 nicht mehr. Bei Verwendung von internen Registern kann es auch Probleme geben. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
06.10.2009 08:08 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo wgfuchs, bei einer 944B sind weniger Probleme zu erwarten. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
21.10.2009 13:44 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo wgfuchs, sollte so gehen. Gibts Probleme mit der alten CPU? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
21.10.2009 15:07 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für die bestätigung. Ja es gibt Probleme: Komunikationsprobleme Simatic S5 CPU 115mit Op 396 |
Folgen Sie uns auf