19.06.2013 12:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ist es möglich ein S5 Programm in das TIA Portal zu migrieren. Hardwareaus jetzt ->Siemens S5 -95U Hardwareausbau soll ->Siemens CPU1214C |
20.06.2013 07:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke für den Vorschlag. Habe mir so etwas schon gedacht. Hat schon jemand Erfragungen beim migrieren gemacht ? |
20.06.2013 08:15 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, wenn du die Konvertierung nach Step7 V5.x geschafft hast sollte die Migration nach TIA kein Problem darstellen. Doch erstmal gibt es da einige Stolpersteine. Welche 95er? Gibts Kommunikation? OP dran? Bus? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf