04.11.2020 08:40 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo CFS_Sirius, eventuell mit dem Menübefehl "Online > Laden von Gerät (Software)". Bezüglich Upload auf PGs, dessen Versionsstand nicht der Gleiche ist, als die Version, die in die CPU geladen wurde, gibt es einen FAQ: „Welche Varianten stehen Ihnen in STEP 7 (TIA Portal) für den Upload zur Verfügung, wenn die Projektversion in der CPU nicht mit der Version auf Ihrem PG/PC übereinstimmt?“ Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf