Industry Online Support
Technical Forum
15.02.2011 09:10 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich möchte CPU S7-1200 mit MAGELIS verbinden über ModBus. Brauche ich eine GSD Datei, oder wie kann Mann das machen! Bitte für Hilfe. MFG Tadej |
15.02.2011 13:04 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Die S7-1200 unterstützt von Haus aus ModbusRTU. Dazu gibt es in der Bausteinbibliothek fertige Bausteine zur Nutzung der PLC als Modbus Master oder Modbus Slave. Wie du die Kommunikation herstellst, erfährst du hier: Wie realisieren Sie eine MODBUS-RTU-Kommunkation mit STEP 7 Basic V10.5 für die SIMATIC S7-1200? Die Einstellungen und Adresse musst du halt von dem HMI in Erfahrung bringen. Gruss |