19.12.2018 14:17 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo, für ein kommendes Projekt habe ich einen FB angelegt (SCL). In diesem Baustein habe ich eine Variable "Sollwert" vom Typ Real deklariert. Im Baustein wird zunächst dieser Variable der Inhalt eines Doppelwortes eines DB zugewiesen. Nun wollte ich kontrollieren, ob der zugewiesene Wert 50,0 unterschreitet und falls ja diesen auf 50,0 ändern.
Beim Vergleich gibt mir der Tooltip an, dass "50.0" vom Typ "Real" ist. Was ich nicht verstehe ist der Tooltip bei der Zuweisung. Hier ist "50.0" vom Typ "LReal". Kann mir jemand erklären, wieso "LReal"? TIA V15 Update 4 Schöne Grüße, Sven |
21.12.2018 10:04 | |
Beigetreten: 04.04.2016 Letzter Bes: 13.01.2025 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Moin Sven, ich hab das mal in TIA V15.1 reingehakt: Dort gilt die Zuweisung "50.0" im Tooltip immer als LReal, unabhängig davon, welches Format (Real/LReal) "#Sollwert" hat. Das Format der 50.0 im Vergleicher hingegen folgt immer vom Format von "#Sollwert". Man kann aber selbst mit angehakter IEC-Prüfung immer alles kompilieren. Geht das bei TIA V15 Upd 4 nicht? Ich würde bei so etwas immer eine Konstante definieren, dann ist man auf der sicheren Seite. Gruß, Roland |
21.12.2018 10:11 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Moin Roland, vielen Dank für die Antwort. Das Übersetzen ist kein Problem, ich bin halt darüber gestolpert, da ich aktuell gerade einen Kollegen bezüglich der notwendigen Nachkommastelle bei Rechenoperationen mit Real-Werten hingewiesen habe. TIA V15.1 funktioniert leider bislang nicht mit dem Projekt, da wir mal den mitgelieferten PID-Regler testen wollen, aber ich kann bei V15.1 keine Technologie-Objekte finden. Oder fehlt mir noch ein Paket? Schöne Grüße, Sven |
21.12.2018 11:11 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, in TIA15 SP1 gibts die selben Technologieobjekte wie in V15 auch. Kann sein Dass Du in einer Unit probiert hast? In einer Unit lassen sich keine Technolögieobjekte anlegen. Grüße H0556 |
21.12.2018 11:21 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo, ich bekomme selbst bei der Migration eine Fehlermeldung. Ich habe bei mir TIA V15.1 parallel zu TIA V15 installiert. Merkwürdig. Fehlt mir eventuell ein Optionspaket? Falls ja, welches? Schöne Grüße, Sven |
21.12.2018 11:33 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ich hab auch V15 parallel zu V15 SP1 installiert und hab keine Probleme damit. Probioer mal eine Reparaturinstallation von V15 SP1. Optionspaket fehlt Dir keins. Die PID Regler sind Bestandteil Von TIA V15 SP1 Professional. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.12.2018 11:38 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo, merkwürdig. Alles installiert. Schöne Grüße, Sven |
21.12.2018 12:36 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Die Meldung kommt bei mir. |
21.12.2018 13:17 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, vergleich mal die instrallierte Software in V15 mit der in V15 SP1. Wenn Du einen 300/400 Steuerung migrierst in der Modular PID Control verwendet wird, musst Du da in V15 SP1 auch installieren. Für S7-1200/1500 ist keine zusätzliche Software nötig. Grüße H0556 |
21.12.2018 13:20 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo, es geht in dem Fall um eine Neu-Anlage mit einer S7-1500-CPU. Temporär habe ich die mittlere S7-1513 gewählt. Mit V15.1 habe ich keine Technologie-Objekte. Schöne Grüße, Sven |
21.12.2018 14:07 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Die Neuinstallation scheint zu helfen. Ich schaue mir das im nächsten Jahr näher an. Bis hierhin Danke erst einmal. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch, Sven |
03.01.2019 09:55 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo, frohes neues Jahr. Schöne Grüße, Sven |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf