03.02.2016 08:41 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 13.12.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Morgen deltafox, hier scheinen einige Punkte durcheinander geraten zu sein. Wenn die Daten aus der CPU auf das PG geladen werden sollen, ist "Laden IN Gerät" die falsche Richtung. Für den gewünschten Anwendungsfall gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Gerät wie schon beschrieben selbst anlegen (über den Katalog oder bei S7-1200/1500 komfortabler über die unspezifizierte CPU) und dann die Schaltfläche "Laden VON Gerät (Software)" bzw. Menü Online -> "Laden von Gerät (Software)". Nur das Ermitteln der unspezifizierten CPU führt nur zur Hardware, die Software wird hier nicht beachtet. 2. Über den Menüpunkt Online -> "Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software)". Hierzu muss lediglich ein Projekt geöffnet sein, dieses kann auch komplett leer sein -- quasi der "AG-Abzug" von früher. Eine dritte Möglichkeit, die Daten von Online nach Offline zu holen ist "Sicherung von Online-Gerät laden". Allerdings wird hier nur ein Image des Online-Inhalts geladen. Dieser ist dann in der Projektnavigation unter "Online-Sicherungen" zu finden, kann aber nicht geöffnet oder editiert werden. Es dient rein der Wiederherstellung eines zuvor geladenen Zustandes. Nun allerdings die Einschränkung, die alle drei Möglichkeiten für die vorhandene 1516F ausschließt: Für eine fehlersichere S7-1200/1500 ist das Laden von Gerät aktuell nicht möglich! Zitat aus dem Handbuch: "Die Funktion "Laden von Gerät" ist für F-CPUs S7-1200/1500 nicht freigegeben. Dies betrifft auch F-Peripherie im Standard-Betrieb." Daher die korrekte Fehlermeldung, dass ein F-Baustein nicht vom Gerät geladen werden kann. Details zu den Möglichkeiten siehe Handbuch Step7 V13 SP1 (ab Seite 38): https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109011420 Zur Einschränkung bei F-CPUs siehe Handbuch Safety Projektieren und Programmieren (Seite 281): https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126 Sorry für die Enttäuschung - MK_TC
|
Folgen Sie uns auf